This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8426:散热焊盘

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1350181/drv8426-thermal-pad

器件型号:DRV8426

您好的团队

我有疑问。

是否存在由于散热焊盘未接地而导致 nFault 输出的风险?
我的客户在图形设计中犯了一个错误、在散热焊盘未连接到 GND 的情况下进行了测试、即使 IC 顶部关于60℃、nFault 也为输出。  之后、当散热焊盘接地时、问题得以解决。

此致、

足立正和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、足 立山、

    是的、可能会发生这种情况。  散热焊盘未连接到 GND 通常会导致错误或"假的"OCP 检测或 TSD (热关断)检测、从而使器件在正常情况下无法跳闸。  因此、是的、我认为这导致了此处的 nFAULT 问题是合理的。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob-San:

    我懂了。 感谢您的支持。

    此致、

    足立正和