This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:有关某些寄存器设置的技术问题

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342339/drv8343-q1-technical-questions-regarding-some-register-settings

器件型号:DRV8343-Q1

您好、团队成员:

让我就一些寄存器设置提出几个技术问题。

 ① IDRIVE_xx = 0100b = 15 mA、是否可以设置 TDRIVE_MAX = 20 μ s?  

2.如果 DIS_GDF = 1b (禁用)、DRV8343S 面临哪些风险?
(例如、当外部 FET 的 G-S 之间发生短路时、栅极电流过大、DRV8343S 发生故障。)

3.当 DIS_GDF = 1b (无效)时、确认 nFAULT 没有通知并且操作停止时、Fault Status 和 DIAG 状态的诊断位是否置位正确?

4.即使设置了 DIS_GDF = 1b (禁用)、是否存在 nFAULT 通知或操作停止的情况?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您问这个问题。 我的目标是在下周结束之前提供反馈。

    此致!

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    这是一个温和的提醒。 期待收到您的反馈。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4415751 说:
    1.  如果① IDRIVE_xx = 0100b = 15 mA、是否可以将 TDRIVE_MAX 设置为20 μ s?  [/报价]

    不可能、数据表中的第29页提供了更多详细信息。

    在 SPI 器件中、对于 IDRIVE 位设置为0000b、0001b、0010b 和0011b、通过 TDRIVE_MAX 位自动选择更长的20-µs tDRIVE 时间。 如果不需要20-µs tDRIVE 时间、请向 TDRIVE_MAX 位写入0以禁用它、并通过 TDRIVE 位设置 tDRIVE 时间。 对于所有其他 IDRIVE 设置、将禁用对 TDRIVE_MAX 位的写入"

    2.如果 DIS_GDF = 1b (禁用)、DRV8343S 面临哪些风险?
    (例如、当外部 FET 的 G-S 之间发生短路时、栅极电流过大、DRV8343S 发生故障。)

    3.当 DIS_GDF = 1b (无效)时、确认 nFAULT 没有通知并且操作停止时、Fault Status 和 DIAG 状态的诊断位是否置位正确?

    4.即使设置了 DIS_GDF = 1b (禁用)、是否存在 nFAULT 通知或操作停止的情况?

    [/报价]

    如果 DIS_GDF = 1b、则栅极驱动器将不执行恢复操作、并且 nFault 将不会针对这种情况报告故障。 上面是完整的故障操作和响应表。 n 如果您已将其他故障配置为报告、即使 DIS_GDF=1b 也会发生故障报告。

    user4415751 说:
    DIAG 状态已生效
    [/quote]

    您能否澄清您对 DIAG 状态的问题? 我们在 Hardware 型号中有一个 nDIAG 引脚、并在 SPI 型号的 DIAG 寄存器中有该引脚。

    此致!

    莎拉

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    DIAG 状态表示从 DIAG 寄存器读回。 客户使用 SPI 版本。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    已了解客户正在使用该器件的 SPI 版本。 您能否澄清您关于 DIAG 状态的问题、以及您有什么困惑?

    此致!

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    让我以不同的方式提问。 表9显示"Report"为"None2. "报告"是否包含 DIAG 状态寄存器以及 nFault?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的回复、我会在接下来的几天内提供反馈。

    此致!

    莎拉