请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8315A 您好、
发现这种说法:可以通过 I2C 写入/读取 EEPROM、但不能通过 I2C 擦除。 如何擦除 EEPROM?
客户更喜欢硬件控制(PWM)、因此他们想知道 MCF8315A 是否可以离线写入/配置? MCF8315A 是否必须首先通过 I2C 和 MCU/PC 进行在线编程、以便将配置写入 EEPROM、然后放弃 I2C 接口并使用 PWM 或其他硬件控制模式? 谢谢!
乔伊斯