This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:采用

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1350728/mcf8315a-eeprom-using

器件型号:MCF8315A

您好、

发现这种说法:可以通过 I2C 写入/读取 EEPROM、但不能通过 I2C 擦除。 如何擦除 EEPROM?

客户更喜欢硬件控制(PWM)、因此他们想知道 MCF8315A 是否可以离线写入/配置? MCF8315A 是否必须首先通过 I2C 和 MCU/PC 进行在线编程、以便将配置写入 EEPROM、然后放弃 I2C 接口并使用 PWM 或其他硬件控制模式? 谢谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    虽然 EERPOM 不能被擦除、EEPROM 可以被重新写入。 要擦除 EEPROM、您可以向寄存器写入全0、然后发送 EEPROM 写入命令、以将全零寄存器信息存储到 EEPROM。

    要将 MCF8315A 设置为使用 PWM 控制而不必在每次 MCF8315A 下电上电时发送 I2C 命令 、您需要将所需的寄存器设置编程到 EERPOM 中。  使用所需的寄存器设置对 EEPROM 进行编程、至少需要与 MCF8315A 进行一次 I2C 通信。 对 EEPROM 进行编程后、MCF8315A 将不需要 I2C 通信即可在 PWM 控制模式下启动。

    此致、

    约书亚