This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:I2C 目标地址

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8316C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1351781/mcf8316c-q1-i2c-target-address

器件型号:MCF8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

你好

我查看了 MCF8316A 的数据表、它的 I2C 目标地址为0x01。

我在数据表中找不到 MCF8316C-Q1的 I2C 目标地址、因此请告诉我这是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kitae:

    MCF8316C-Q1上的默认 I2C 目标地址也为0x01。 请注意、用户可以按照以下步骤更改目标地址:

    1. 将 所需的新目标地址写入寄存器[DEVICE_CONFIG1]:[I2C_TARGET_ADDR]
      1. 目标地址可以配置为从0x00到0x7F 的任何值
    2. 通过设置位[ALGO_CTRL1]:[EEPROM_WRT]触发 EEPROM 写入
    3. 对器件执行循环通电

    此致、
    埃里克·C·