This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349515/drv8323-drv8323

器件型号:DRV8323

我使用驱动芯片控制mos管,线路上有一路的电压异常(给您的截图上有3组mos管,另外两组的设计相同但电压ok,只有Q13这路有压差 留言:pin1对地是10.6V,其他mos管是0V),(控制板还没有烧烤程序,就出现这个问题)留言

可能得原因有哪些?需要对比table7的报错情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Changhai:

    这种异常是否仅存在于一台设备上? 仅在一个相位上吗? 或者这在所有三个相位之间是否一致?

    此致、

    亚拉