This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:EVM 板和 GUI 连接问题

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1350022/mcf8329a-evm-board-and-gui-connection-issue

器件型号:MCF8329A

您好

我使用的是 GUI 版本0.1.15。

EVM 板和 GUI 部件未连接。

在"Device Manager (设备管理器)"中、可以看到未安装 USB 驱动程序。

请分享 USB 驱动程序以将 EVM 板连接到 PC。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    请在此处下载 USB FTDI VCP 驱动程序: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/

    您可以直接下载驱动程序文件、以便通过设备管理器->更新驱动程序或  独立安装可执行文件进行安装。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我在您的帮助下解决了这个问题。