This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:关于 MCF8316A 编程问题

Guru**** 2455240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349680/mcf8316a-about-mcf8316a-programming-issues

器件型号:MCF8316A

尊敬的:先生

我们是第三方编程器制造商、在编程过程中遇到以下问题

请参阅 EEPROM 写入过程

并将 DEVICE_CONFIG2写入0xF8 (DEV_MODE 为"1睡眠模式")。

在后续的 I2C 通信中没有 ACK。 问题可能是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    在 MCx 器件上、写入 DEV_MODE = 1b 时需要小心。 该位写入1时、如果 SPEED 引脚上没有电压、器件将立即进入 SLEEP 状态、在被唤醒之前、器件将对 I2C 通信无响应。 表7-6列出了进入或退出 SLEEP 模式的条件:

    在 DEV_MODE 设置为1b 并需要后续 I2C 通信时、SPEED 引脚需要保持在阻止器件进入睡眠状态、使器件保持唤醒状态、以响应 I2C 读取/写入。

    此致、
    埃里克·C·