This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:MPET 参数

Guru**** 1626400 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1337153/mcf8329evm-mpet-parameters

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

您好!

我能否提供视频指南来设置 MPET 参数以开始使电机旋转?  

谢谢。

比亚吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Biagio,

    感谢您发布 E2E 帖子! 您的问题已分配给我们其中一位目前不在办公室的团队成员。 请最多留出一周时间来回答您的问题。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、
    此申请是否有任何更新?

    谢谢。
    此致、

    比亚吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Biagio,

    我们有一个有关 MCF8329A 的陈述视频、该视频可能会有所帮助。 可通过以下链接下载该视频: tidrive.ext.ti.com/.../03ca804d-4764-47b7-93ef-dd46c5ac18d7

    访问代码: 45psk/Dz

    视频下载链接将于4月14日到期。

    有关如何手动测量电机参数的说明、请参阅我们的电机参数常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1213224/faq-what-are-motor-parameters-why-are-they-needed-and-how-do-i-measure-them

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、
    感谢您的帮助!

    此致、
    比亚吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    请再次分享视频下载链接。

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    此处更新了下载链接:

    tidrive.ext.ti.com/.../b75beb95-f9d9-44be-b770-9f14865dcd03

    访问代码: 6Nqyn$P6

    此致、
    埃里克·C·