This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:振荡模式、编码器反馈控制

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328, DRV8323, DRV8329, DRV8306, DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349808/drv8306-oscillation-mode-encoder-feedback-control

器件型号:DRV8306
主题中讨论的其他器件: DRV8320、DRV8328 、DRV8323、DRV8329

团队、您好!

  我们已经开发了使用 DRV8306实现正常线性运行的 BLDC 驱动器。 我们希望通过在设计中包含以下功能来对其进行升级。

1.振荡模式-电机应能够 在  200rpm 到20krpm 的范围内振荡  

使用增量和绝对编码器反馈进行位置控制

CAN 上述功能将能够实现使用 DRV8306 ,如果不是,请建议另一个 IC 以及 我们需要使用哪一个换向。

您是否有具有类似功能的评估板。

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    要使用编码器为位置控制提供反馈、该功能必须通过外部 MCU 或外部电路来实现。

    使用 DRV8306产生振荡可能很困难、使用外部 MCU 来实现电机控制算法可能是更好的解决方案。

    对于具有外部 MCU 解决方案的栅极驱动器、我建议使用提供智能栅极驱动的 DRV8320或 DRV8328、以实现更具有成本效益的解决方案。 如果您需要电流感应、我推荐使用 DRV8323或 DRV8329。

    此致、

    约书亚