请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8306 主题中讨论的其他器件: DRV8320、DRV8328 、DRV8323、DRV8329
团队、您好!
我们已经开发了使用 DRV8306实现正常线性运行的 BLDC 驱动器。 我们希望通过在设计中包含以下功能来对其进行升级。
1.振荡模式-电机应能够 在 200rpm 到20krpm 的范围内振荡
使用增量和绝对编码器反馈进行位置控制
CAN 上述功能将能够实现使用 DRV8306 ,如果不是,请建议另一个 IC 以及 我们需要使用哪一个换向。
您是否有具有类似功能的评估板。
此致、
Sayali