This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:MPET 运行设置方法

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1350146/mcf8329a-mpet-operation-setting-method

器件型号:MCF8329A

您好!

产品信息如下。

10极

电机相电阻:0.81808Ω(LCR 表测量数据)

电感:0.45702mH (LCR 表测量数据)

Motor Studio:版本0.1.015

最大 rpm:6000

最大相电流:20Apeak

输入电压:13.5V

1) 1)我应该在 GUI 中优化哪些项目以运行 MPET?

2) 2)请分享 MPET 实施手册视频。

谢谢!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    请参考以下视频:

    • 下载链接:tidrive.ext.ti.com/.../b75beb95-f9d9-44be-b770-9f14865dcd03
    • 访问代码: 6Nqyn$P6
    1. 首先、您需要配置以下参数、然后才能在 MCF8329A 上运行 MPET
      1. 基极电流
      2. 最大速度
      3. 电机分辨率
      4. 电机
    2. 接下来 、您可能需要配置以下参数、以确保 MPET KE 测量成功运行。
      1. MPET_OPEN_LOOP_SLEW_RATE
      2. MPET_OPEN_LOOP_CURR_REF
      3. 请参阅数据表部分  7.3.15电机参数提取工具(MPET) 以了解更多详细信息。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我无法访问下载链接。

    访问下载链接时需要登录。

    我无法使用我的 TI ID 和 PW 登录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    抱歉、我认为链接已截断。 正确的下载链接 URL:

    tidrive.ext.ti.com/.../b75beb95-f9d9-44be-b770-9f14865dcd03

    访问代码: 6Nqyn$P6

    不需要登录。