This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:如何在数字输出应用中配置用作高侧开关的 DRV8908?

Guru**** 2455240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349839/drv8908-q1-how-to-configure-drv8908-used-as-high-side-switch-in-digital-output-application

器件型号:DRV8908-Q1

大家好、  

我们只是在 PLC 中将 DRV8908扇出为数字输出应用。 当它们将驱动器应用为高侧应用时、在参考时序之后、输出上没有信号。

他们之前在大规模生产项目中使用 MPQ6527、并通过将  DRV8908的 MPQ6527放置在红色矩形区域上进行早期评估。 仅更改了 DRV8908故障引脚悬空。 下面显示了所附的 MPQ6527原理图。  

支持需要:  

  1. 您能否仅通过将故障引脚悬空?更改、帮助检查 MPQ6527上的嵌入式评估是否成功  

  1. 从下面中的软件配置中读取、将 SPI 时序设置为1.25MHz。 但由于没有 LED 指示灯亮起、因此没有输出信号。


写入 Config Ctrl 寄存器参数:0x0706
写入 OP CTRL_1寄存器参数:0x08AA
写入 OP CTRL_2寄存器参数:0x09AA
读取 IC_STAT 寄存器参数:0x4000
VM 来自外部24V、这意味着外部 电源为24V、因此第一轮配置0x0706中的一位是将默认过压检测电平从21V 更改为33V。 在读取状态寄存器后、确定存在过压异常、并执行了一轮重新配置。 写入配置寄存器更改为0x0707、从而清除之前的状态寄存器信息。

您能帮助检查如何针对此情况执行正常输出和配置正确的寄存器吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    引脚配置应该可以正常工作。

    Unknown 说:
    该 VM 来自外部24V、这意味着 外部电源为24V、因此第一轮配置0x0706中的一位是将默认过压检测电平从21V 更改为33V。 在读取状态寄存器后、确定存在过压异常、并执行了一轮重新配置。 写入配置寄存器更改为0x0707、从而清除先前的状态寄存器信息。

    由此看来、SPI 通信在正常工作、这很好! 确保它们符合 SPI 时序要求:

    使能引脚是否为高电平?

    请参阅 8.3.1.1控制模式 并确保遵循此处所述的设置。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    将 DRV8908放在其数字输出模块上时、会发生异常烧坏情况。 散热焊盘和引脚17/18连接到地。

    烧毁位置始终在 PIN17/18上。将 VM 连接到24V 时、将其直接烧毁。

    首先、输出正常工作。 连接1.9A 电负载后、整个24V 就会关闭、IC 在同一位置烧坏。

    您能否帮助您了解直接接入 MPS  MPQ6527布局时导致此问题的原因? 这将有助于我们更快地在成熟的批量生产平台中与 MPS 竞争。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我们已经看到在使用电子负载时出现了一些奇怪的行为。  您是否碰巧有一些功率电阻器来进行测试?  例如32Ω 电阻器或类似器件。  如果使用电子负载尝试捕获开启的负载、请确保其压摆率足够慢、不会在消隐时间内超过器件限制。   

    仔细检查电路板是否存在焊接短路、因为这是非常规的电路板组装。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户反馈、他们每次都通过100mA 将电子负载转换成电子负载。 MPS 器件型号为  MPQ6527。 调试烧毁的下一步是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 ELoad 达到1.9A 时是否会发生这种情况?  此器件 OCP 限制的典型值为1.8A (最小值1.3A /最大值2.3A)、因此1.9A 应该会触发 OCP 并导致输出关闭。  我们不确定当负载被立即移除时电子负载会做什么-这可能会导致电压尖峰。  如果您的电子负载电流高达1.9A、我怀疑这是正在烧录器件的原因。 过压事件是导致大部分器件损坏的原因、与此类似。  

    请使用物理负载、而不是电子负载来尝试。  功率电阻器或电机正常。  

    您能否在 PCB 上展示大容量电容器所在的位置、以及 VM 去耦电容器(对于该器件为0.01uF)是否位于 VM 引脚附近?  

    电路板上是否有多个 DRV 器件、它们之间是否具有不同的行为?   

    我比较了两个器件的焊盘图案、它们确实完全匹配、所以很好。  仍要留意焊料短路。   

    您能否解释一下它的预期负载是多少?  PLC 是我们正在努力改善的重要市场、了解连接到输出的预期负载非常重要。   它是阀门、电机、灯等等吗?  

    此致、

    雅各布