This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:是否存在 DRV8311P 将 VM 电压重新选择回 MCU 以烧毁 MCU 的可能性

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349340/drv8311-are-there-chances-drv8311p-refelect-vm-voltage-back-to-mcu-to-burn-up-mcu

器件型号:DRV8311
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

我设计了一个电机驱动器电路、该电路使用 TMS570LC4357 MCU 通过 tSPI 驱动 DRV8311P。 当使用 SVPWM 以恒定旋转速率旋转电机时、电机运转良好。 当电机保持固定角度时、MCU 很可能会被烧毁(从 VCC 到 GND 的电阻约为20 Ω、导致独立过流保护电路中断 MCU 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbo:

    感谢您发帖 E2E、我必须在下周开始时进行跟进。

    此致、

    亚拉