This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:DRV8833PW 被 Mouser 报告为停产

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1352057/drv8833-drv8833pw-reported-as-end-of-life-by-mouser

器件型号:DRV8833

是否可以确定器件  DRV8833PW 已停产? Mouser 将此通知作为生命周期变更通知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    请参阅产品页面上的订购部分- https://www.ti.com/product/DRV8833#order-quality 

    PW、PWP 和 RTYT 可订购产品是管装或小卷带可订购选项。  这些是最晚可采购期限。  但是、正常的 DRV8833PWR (== DRV8833、封装 PW、卷装)仍处于激活状态。   

    因此、DRV8833PW 不是 EOL、仅管装运选项  

    此致!

    雅各布