This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:PWM 频率

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860, DRV8803, DRV8932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1352021/drv8860-pwm-frequency

器件型号:DRV8860
主题中讨论的其他器件: DRV8803DRV8932

你好

我正在寻找 用于螺线管控制应用的 DRV8860 -我以100%的占空比点击螺线管、然后保持50%的占空比。 但是、我需要选择具有介于20和40 kHz 之间的开关频率的解决方案。 根据数据表中的以下片段、当占空比>25%(这一直是我的应用中的时间)时、该器件将以50kHz 的频率运行。

问题 :是否有在我所需的频率范围内工作并具有与 DRV8860相似功能的不同器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    DRV8803是一款4通道低侧驱动器、可在0kHz 至100kHz 频率范围内通过脉宽调制控制负载。

    DRV8803

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复、这里有几个问题需要回答:

    • 我在器件的数据表中没有看到有关如何在0到100kHz 之间选择所需频率的信息、这是我需要设置的寄存器吗? 是否在其中一个引脚上采用了特定的电阻器配置?
    • 我也没有看到 DRV8860数据表中提供的占空比信息、DRV8803能否实现100%和50%占空比? 它是如何配置的?
    • 该器件是否能够驱动24V/PLC 150mA 螺线管?
    • 我认为与此器件(例如 SPI 或 I2C)没有任何通信功能、是否有其他器件具有该功能?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    DRV8803具有 PWM 控制模式和 GPIO 控制接口。 需要一个外部 MCU 将 PWM 输入发送到驱动器、并且 能够使用任一封装在150 mA 下驱动24V 电压。  

    DRV8803是 GPIO 接口、因此它没有板载寄存器来支持与 DRV8860相同的功能。  

    DRV8932具有可配置的关断时间 PWM 斩波功能、应能够满足电流和电压要求。

    DRV8932

    此致!

    大卫