This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:H 桥组合

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1351979/drv8718-q1-h-bridge-combination

器件型号:DRV8718-Q1

您好、

我的客户 在 BCM 应用中使用 DRV8718-Q1、他们希望检查 H 桥组合是否存在任何风险。

它们不使用半桥1、使用半桥2和3作为 H 桥、使用  半桥4和5作为 H 桥、 使用半桥6和7作为 H 桥、并使用半桥8作为高侧开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    DRV8718-Q1可为您提供相关的用例。 图7-6显示了 H 桥1和3示例-供参考。 该器件可以将 H 桥组合与任何 CH#组合使用。

    此致

    森田真也