请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 大家好、团队成员。
如下图所示、当我将电流值更改为0.4 [A]并移动电机时、最大扭矩计数保持与0.2 [A]相同、减小后的扭矩计数大于0.2 [A]。 您能告诉我为什么会发生这种情况吗?
我很抱歉给你带来麻烦,但我很感谢你的答复。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员。
如下图所示、当我将电流值更改为0.4 [A]并移动电机时、最大扭矩计数保持与0.2 [A]相同、减小后的扭矩计数大于0.2 [A]。 您能告诉我为什么会发生这种情况吗?
我很抱歉给你带来麻烦,但我很感谢你的答复。

嘿 Yuki、
请参阅此常见问题解答- [FAQ]如何解决常见的步进失速检测问题
TRQ_COUNT 与电机转速(反电动势)相关、即输出电流和电阻。
如果您正在执行失速检测、请参阅 使用 DRV8889-Q1进行无传感器失速检测。 我认为这将对您非常有帮助
此致!
雅各布