This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889是否具有计算 STEP 引脚?的脉冲数的函数

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1352581/drv8889-q1-does-drv8889-have-the-function-to-calculate-the-pulse-numbers-of-step-pin

器件型号:DRV8889-Q1

您好:

   DRV8889是否具有计算  STEP 引脚 ?的脉冲数的函数

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ansel、

    不需要、您的外部微控制器将需要计算或跟踪已向电机驱动器提供了多少个 STEP 脉冲。 目前、我们没有任何具有内置运动曲线(斜升/斜降和移动给定数量的步进)的步进驱动器。   

    此致!

    雅各布