This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:LCS-FL-CYL20替代

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1352161/ulc1001-drv290xevm-lcs-fl-cyl20-replacement

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

您好!

我已订购 ULC1001-DRV290XEVM 评估套件、希望随附超声波镜头清洗系统镜头盖。  没有、并且看起来器件型号 LCS-FL-CYL20已不再可用。  我在该论坛上看到了 TI 的其他回复、称新型改进型 LCS 换能器将于2月24日上市、但我看不到任何迹象。  最新状态是什么-我想开始使用评估套件、但不能没有换能器进行驱动!

史蒂夫·莫里斯

英国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    很抱歉这里的混淆。 该 EVM 未随附镜头盖系统(LCS)。

    是的、我们推出的新 LCS、LCS-FL-RNG15、而不是重新库存 LCS-FL-CYL20。 我们计划在5月份发布这些软件。 一旦 LCS 可用、我们将立即向所有用户发布 Secure Resources 文件夹。 您可订购 EVM 的文件夹与此文件夹相同、因此您可能已经拥有访问权限、并将收到通知。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特