我在通过连接 EVM 的 i2c 并使用 GUI 设计的电路板上对 MCF8316进行编程。 现在、我将尝试更改一些参数。 我在 GUI 中对其进行了更改、按"Write to EEPROM"、后会收到一条消息、提示 EEPROM 写入已成功。 我关闭系统电源、重新启动它、重新启动 GUI 并读取所有寄存器。 这里没有更改的参数。 所有原始参数都仍然存在。
数据表中有一条关于7.6.1 EEPROM 访问的加密声明:
"EEPROM 可使用 I2C 串行接口写入和读取、但擦除
无法使用 I2C 串行接口执行。"
这是否意味着它是 OTP?
谢谢。
戴夫·古斯塔夫森