This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:关于 DRV8701 PSPICE for TI 波形

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1352005/drv8701-regarding-drv8701-pspice-for-ti-waveform

器件型号:DRV8701

您好!

在所有默认设置下随附的 DRV8701 TI PSPICE 输出波形中、18V 6mA 曲线 Vgh2预计为0V、但它在一段时间内处于高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritesh:

    您的查询正在审查中。  

    请在周一之前回复。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritesh:

    您能告诉我"默认"模式下的输入是什么吗?  

    您是否处于 PWM 模式并向两个输入(IN1和 IN2)或 PH/EN 模式发送 PWM 信号?

    从波形可以看出、您似乎在 FWD 和制动(慢速衰减)之间切换、这是一种正常操作。 但是、我不确定 GH2上的尖峰。 我已经在实验室中的评估模块上进行了测试、无法重现从 FWD 切换到制动(慢速衰减)的 PH/EN 模式下的行为。  

    此致!

    大卫