请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8701 您好!
在所有默认设置下随附的 DRV8701 TI PSPICE 输出波形中、18V 6mA 曲线 Vgh2预计为0V、但它在一段时间内处于高电平。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Pritesh:
您能告诉我"默认"模式下的输入是什么吗?
您是否处于 PWM 模式并向两个输入(IN1和 IN2)或 PH/EN 模式发送 PWM 信号?
从波形可以看出、您似乎在 FWD 和制动(慢速衰减)之间切换、这是一种正常操作。 但是、我不确定 GH2上的尖峰。 我已经在实验室中的评估模块上进行了测试、无法重现从 FWD 切换到制动(慢速衰减)的 PH/EN 模式下的行为。
此致!
大卫