This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:两个输出连接在一起的电机驱动器(AOUT1至 AOUT1)、但一次只有1个驱动器处于活动状态?

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1353365/drv8434s-two-motor-drivers-with-outputs-connected-together-aout1-to-aout1-but-only-1-driver-active-at-a-time

器件型号:DRV8434S

大家好、我想在组装的板上安装两个电机驱动器、然后选择要使用的驱动器。  一次只有一个驱动器处于唤醒状态。 AOUT1连接到 AOUT1、BOUT1连接到 BOUT1等。

这意味着处于睡眠状态的驱动器的 OUTx 引脚上将具有完整的 VM 电压。  这样可以吗? 引脚将处于 Hi-Z 模式、所以我原本以为没问题、但我想确定没有问题。   

此致!

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jacob、  

    我想是可以的。 我将电路调出、没有看到出现死区短路情况。 为了安全起见、如果可能的话、可能会在一个驱动器"唤醒"和另一个驱动器睡眠之间设置一些死区时间。  

    此致、
    卡兰