This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:电机锁定检测

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1350333/mct8329a-motor-lock-detection

器件型号:MCT8329A

您好!

■问题1:丢失同步时间
同步丢失是电机锁定检测的一个过程。 损耗同步时间何时清除? 例如、当电源打开并输入特定旋转速度的命令值时、电机会旋转、但如果命令值为0旋转(停止)、损耗同步时间是否会被清除? 或者它保持先前的值并累积、直到关闭电源?

■问题2:同步丢失
同步丢失是电机锁定检测的其中一项检测。 我的理解是否正确、如果禁用了同步丢失、即使检测到同步丢失、也不会将其检测为电机锁定错误吗?

■问题3:电机锁定检测
了解电机从开环控制启动到闭环控制后、电机锁定检测开始运行是否正确?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    问题1:同步时间丢失

    我必须向我们的固件团队了解这一点。 我的目标是至迟在星期五提供最新情况。

    问题2:同步丢失

    您的理解是正确的。 如果您使用 LOSS_OF_SYNC_EN 位禁用同步丢失、MCT8329A 将不会检测到任何同步丢失故障、即使发生了这种故障也是如此。 这并不意味着出现的任何电机锁定错误都不会由同步丢失故障引起。

    问题3:电机锁定检测

    如果出现异常速度、无电机或 SYNC 丢失故障、则会发生电机锁定故障。 通常、 在闭环控制期间发生异常速度和同步丢失检测、而在电机被命令旋转的任何时间、都不会发生电机检测、即使在电机启动时也是如此。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    我必须与我们的固件团队就此进行检查。 我的目标是最迟在星期五提供更新。

    好的。 期待您对第1季度的答复。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    您是否有关于 Q1的任何更新?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我仍在等待我们的固件团队就 Q1作出回复。 我将在周三之前回来。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    好的、我期待您对第1季度的回复。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    当命令电机停止或检测到过零(ZC)时、将重置同步计数丢失。 如果未检测到 ZC、同步计数器丢失将开始计数。 重试 ZC 的检测 LOSS_SYNC_TIMES、如果在 LOSS_SYNC_TIMES 之后仍未检测到 ZC、则会确认 SYNC 丢失故障。

    此致、

    约书亚