请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305-Q1 各位专家、您好!
我的客户有如下问题。 你能回答一下吗?
[问题]
1.当 DRV8305-Q1在 VCP 和 PVDD 短路的情况下、其行为如何? 器件会损坏?
2. VCP 和 PVDD 之间的推荐电容为1uF/16V。 我认为、由于 VCP 是从 PVDD 创建的、因此设置了16V 额定电压、VVCP 额定电压为11Vmax。 我的理解是否正确?
此致、
藤原市