This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:新购买的 EVM 未安装新 MCF8316C-Q1

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316C-Q1, MCF8316A, MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1350534/mcf8316aevm-new-purchase-of-evm-doesn-t-have-the-new-mcf8316c-q1-installed

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316C-Q1MCF8316A

您好!

我刚刚购买了一个新的 MCF8316AEVM 、希望它能安装新的 MCF8316C-Q1芯片、这是在常见问题解答站点:

但该 EVM 安装了旧的 MCF8316A、该器件不允许 I2C 速度改变、这是我的设计要求之一。  

发生什么事了? 如何使用 MCF8316C-Q1获得正常运行的 EVM?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lien:

    我们仍在抽运 EVM 库存并协调电路板返工。 当前的 MCF8316AEVM 库存仍然填充 MCF8316A。 我无法估算何时会为 EVM 补充 C 型号、但可能至少要在几 周之后。

    您可以  从 TISamples 订购 MCF8316C-Q1 IC 免费样片、并自行在 EVM 上交换器件、因为它们是引脚对引脚兼容的。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Eric、我们将申请样片、然后将其换入我们的 EVboard 中。  

    我们一直在等待将 EVM 板与 C-Q1一起用于其他位置。

    这就是我们为我们的 项目选择 TI 的原因。  :)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric、由于某些原因、我不知道、当我尝试申请 MFC8316C-Q1样片时、会显示一条错误消息:


    是否有任何方式可以交付这些样片?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lien:

    请允许我咨询我们的营销工程师、我会回来与您联系。

    此致、
    埃里克·C·