This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:VCP 和 PVDD 之间的短路条件

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1353207/drv8705-q1-short-condition-between-vcp-and-pvdd

器件型号:DRV8705-Q1

各位专家、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答一下吗?
[问题]
当 DRV8705-Q1在 VCP 和 PVDD 之间发生短路情况时的行为是怎样的? 器件会损坏?
2. VCP 和 PVDD 之间的推荐电容为1uF/16V。 我认为、由于 VCP 是从 PVDD 创建的、因此设置了16V 额定电压、VVCP 额定电压为11Vmax。 我的理解是否正确?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 藤原生、

    请给我们另外一天的时间来回应。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的藤原生:

    感谢您的提问。   

    1)"B: 无 设备损坏、但功能丧失"。 请参阅 TI.com 上的引脚 FMEA

    2) 2)是的、正确。

    您能否分享客户提出这些问题的姓名?

    此致

    森田真也