请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8705-Q1 各位专家、您好!
DRV8705-Q1能否在 SHx=Z 和 SHx=H 之间重复运行? 如果需要、它的最大频率是多少? 
此致、
藤原市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
DRV8705-Q1能否在 SHx=Z 和 SHx=H 之间重复运行? 如果需要、它的最大频率是多少? 
此致、
藤原市
藤原生您好!
这是可能的。 以下是可能的衰减模式:
客户是谁、应用是什么以及他们需要了解最大频率(他们计划在什么频率下运行?)? 典型应用通常约为~20kHz。
此致!
凯尔蒂