This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:快速或慢速衰减(奎特;DRV8873和奎特;电机驱动器)

Guru**** 1728770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1353296/drv8873-fast-or-slow-decay-of-drv8873-motor-driver

器件型号:DRV8873

尊敬的团队:

你好。 我对"DRV8873"电机驱动器有疑问。

1)。 似乎无法通过"DRV8873"芯片中的 PWM 控制来设置快速衰减或慢速衰减。
波形仅包含与慢速衰减相关的描述、但无法设置快速衰减运行?


2)。 我查看了文档《应用报告:电流再循环和衰减模式》。
在 H 桥电路中、当全部4个 FET 同时关闭时、快速衰减和慢速衰减中是否都存在死区时间?


3)。 最后、我希望电机驱动器以快速衰减运行。
我不明白快速衰减有一件事。


如果在死区时间内、电流从高侧 FET (BH)流向体二极管路径、则体二极管的阳极值必须至少大于 VM、但无论您怎么想、它似乎都没有那么大。 您能告诉我为什么吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.正确, 此器件中不能设置快速衰减。  

    2.正确、插入"死区时间"以防发生击穿(当 HS 和 LS FET 同时导通时)、从而保护器件。 DRV8873具有 SPI 版本的可配置关断时间和硬件版本的固定关断时间。  

    3."死区时间期间"请注意负载上的极性翻转。 这是因为 OUT1现在约为(零减去二极管的正向电压)、OUT2为(VM 减去一个二极管压降)。 负载上的这个电压足以使电流保持相同的方向运动、并且它的唯一路径是通过二极管。 请记住、通过电感器的电流不能立即改变方向。  

    此致!

    大卫