This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245H-Q1EVM:关于脚本编写窗口

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1352049/drv8245h-q1evm-about-the-scripting-window

器件型号:DRV8245H-Q1EVM

您好  

我们发现在 DRV824x GUI 中有一个脚本窗口。

但找不到任何资源可帮助我们通过脚本窗口控制 DRV8245。

有任何资源可能建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hanchen、

    请参阅我刚才编写的常见问题解答的附件草稿、其中大体上介绍了脚本编写窗口。  

    对于这个 EVM GUI 来说、好像我们忘记编写示例脚本了–这使得您很难弄清楚如何使用它! 给我2-3个工作日的时间来获取 DRV824x EVM 并为其准备一个示例脚本。  如果我那时还没有回复您、请在星期二提醒我。   

    e2e.ti.com/.../FAQ-Scripting-Window.docx

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob

    我尝试使用记录函数。

     WAKEUP EVM、更改 PWM 频率、启用驱动器、停止驱动器、被动诊断等似乎没有任何恢复...

    这也是正常的吗?

    那么、或许我需要等待您的动手操作示例。

    实际上我需要在这样的 PATTEN 中控制驾驶员"on for 300mS、close for 3.5 seconds"。

    但我意识到您提到在计时方面存在一些限制。

    我将找到当我得到该示例时可以执行的操作。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob

    我们还需要在 DRV8145 EVM 上执行一些类似的场景。

    您还能否提供  DRV8145 EVM 的亲身实践示例脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hanchen、

     唤醒 EVM 似乎没有任何修复,更改 PWM 频率,启用驱动程序,停止驱动程序,被动诊断

    脚本记录功能当前仅捕获 SPI 读取/写入、不捕获任何硬件更改。  这意味着、对于 DRV8245H 等硬件器件而言、它基本上是没用的。  我正在处理将对它有效的示例。

    我需要在这样的 PATTEN 中控制驱动程序"打开300毫秒,关闭3.5秒"。

    很遗憾、脚本编写功能无法实现这种严格的计时。  最好是下载源代码(SLVC821—DRV824X_DRV814XQ1EVM 软件)和 Code Composer Studio、修改固件以实现您的自定义模式、然后将固件上传到 EVM。  或者、移除 EVM 主跳线接头上的分流器并跳转您自己的微控制器中的信号、而不是使用我们的 GUI。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hanchen、

    有关可使用脚本功能的新版本 GUI、请参阅此链接。  我添加了 DRV824x-Q1EVM 硬件和 SPI 版本的示例。   

    https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI/ver/1.0.2/ 

    此致!

    雅各布