This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:担心 DRV8300驱动器 MOSFET 的高温

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1353091/drv8300-concerns-about-high-temperature-of-drv8300-driver-mosfet

器件型号:DRV8300

大家好、

对 DRV8300驱动器高温的担忧 Infineon MOSFET IPT015N10N5,仅 PWM 信号、温度将达到60°C 以上。

e2e.ti.com/.../Infineon_5F00_IPT015N10N5_5F00_DataSheet_5F00_v02_5F00_04_5F00_EN_2D00_3362538.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我是否正确地理解了您的客户关心高温? 是在驱动器还是 MOSFET 上观察到高温?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    是、我们关注 高温问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    关注区域、驱动器或功率级 MOSFET 在哪里?

    此致、

    亚拉