This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:IPROPI 感测和公式

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1354073/drv8245-q1-ipropi-sense-and-equation

器件型号:DRV8245-Q1

大家好!  

我将开发 使用 DRV8245的电路板。 我对 IPROPI 的用法和公式有一些问题。

我已经阅读过这篇文章[如何配置 IPROPI 和电流检测]、但仍不确定、需要重新检查我的理解程度。

7.5.8 IPROPI 和 ITRIP 调节

对于 HTSSOP 封装、则表明[A_IPROPI 为6150A/A]。 也就是说、IC IPROPI 引脚上的输出电流等于内部高侧 FET 上检测到的电流除以6150 μ A。

然后、为了使 IPROPI 可由 ADC 读取、应调整到合适的 Rsense。 例如、

如果电机电流在范围[0、10]A/12位 ADC 的范围[0、3.3]V 内、  

VOUT 到 ADC = Ipropi x Rs

3.3 =(10/6150) x Rs

>> Rs (实现到电路板)约为2kΩ μ m。  

然后、要计算 从 ADC 读取并返回到电机电流(I_MOTOR)的值、请使用以下公式:

MotCurVolt =[(ADC_RAW / 4096) x 3.3]

I_MOTOR =[MotCurVolt / 2000 (Ω)] x 6150

我的理解是否正确?