This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:M0与用户指南兼容

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, DRV8316, DRV8316REVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1353509/drv8316revm-m0-compatibility-with-user-guide

器件型号:DRV8316REVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049CDRV8316

您好!

我正在尝试使用 MSPM0G1306 Launchpad 而不是 用户指南中指定的 TMS320F280049C Launchpad 来测试 DRV8316EVM、因此与我们取得联系。

1) 1)我想知道这两个 LaunchPad 的引脚是否足够相似、是否足以将 C2000简单地替换为 MSPM0板? 或者是否需要通过单独的接线将 DRV8316连接到 M0?   

2) 2)如果无法覆盖板进行连接、我假设确定必要连接的理想方法是使用 C2000的示例代码、并弄清楚在设置中主动使用了哪些引脚。 为了访问这些 DRV 文件、我之前看到过一些文章、建议下载 C2000 SDK 和"drv8316revm.zip"解决方案文件夹:3782.drv8316revm.zip 这是找出哪些连接必须手动跨接在一起的最佳方法吗?

或者、您可以建议使用 MSPM0和 DRV8316的不同资源或源代码吗?

感谢您的帮助、谢谢。