请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353RS-EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8353
团队、您好!
我使用的 DRV8353的 F280015x 与具有霍尔反馈的48V PMSM 电机连接。 在空载导电的电机工作正常时、电机所有三相电流相同。
在 负载传导时、电机相电流不相同、 相位间的变化为。 请找到相电流供您参考。
| 美国 否 | Speed_Ref | 转/分 | 扭矩(Nm) | 电机相电流 | ||
| u | V | W | ||||
| 1 | 60 | 1500 | 0 | 11.3 | 11.7 | 11.5 |
| 2 | 60 | 900 | 5.2 | 22 | 40.5 | 33.4 |
| 3 | 100 | 1200 | 5.2 | 26 | 43 | 35.6 |
| 4 | 100 | 1200 | 7.5 | 34.5 | 71.8 | 65.3 |
| 5 | 100 | 1200 | 10.5 | 48.9 | 97.1 | 88.8 |
找到附件。
如何解决该问题?
非常感谢任何帮助。 提前感谢。
谢谢、此致、
Premkumar. T