请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8329A 亲爱的负责人,
检查 GD_CONFIG1的保留位28和29后、这意味着什么?
如果未检查保留位28和29、则 GD_CONFIGFID1 = 0x0006807B、但如果对其进行了检查、则 GD_CONFIGFID1 = 0x000680FF。 在本例中、MCT8329A 数据表中是否未提及任何错误? 我想知道这些设置值之间的差异。
我觉得存在或不存在该保留位会改变故障的发生。
用 DeepL.com 翻译(免费版)