This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8234:如何读取用于无传感器位置控制的纹波计数的位置反馈?

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214, DRV8234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1353508/drv8234-how-do-i-read-the-position-feedback-of-ripple-counting-for-sensorless-position-control

器件型号:DRV8234
主题中讨论的其他器件:DRV8214

您好、MD 团队:  

我目前正在评估 DRV8214和 DRV8234的纹波计数功能、但无法理解如何使用反馈来确定有刷直流电机的位置。  

我如何读取无传感器位置控制中纹波计数的位置反馈、它与我的电机有何关系?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    这些器件具有 RC_OUT 引脚、可针对检测到的每个纹波输出脉冲。  可以使用此脉冲替代编码器。  

    或者、您可以读取 RC_CNT 寄存器、该寄存器对应于自发送 CLR_CNT 以复位计数以来计数的纹波数。  

    此致!

    雅各布