This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:IIPROPI 最大检测电流

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1355359/drv8231a-iipropi-max-sensing-current

器件型号:DRV8231A

大家好、

我在 DRV8231A 数据表中发现建议使用 IIPROPI 峰值电流3mA、因此 AIPROPI 为1500uA/A、这是否意味着 DRV8231A 只能感应2A 电机电流? 但产品说明书显示输出电流可高达3.7A。

此致、

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:

    3.7A 是指驱动器在达到过流保护阈值 OCP 之前可以达到的最大峰值电流。 短时间超过此阈值不会损坏器件、 但会导致 OCP 激活和禁用输出。

    建议将 RMS 或直流电流设置为远低于此 OCP 阈值。  电流斩波阈值 ITRIP 允许您设置低于 OCP 的阈值、以便在发生电机失速、高扭矩或其他高电流负载事件的情况下限制输出电流。  

    可使用以下公式设置 ITRIP 阈值:

    关于额定电流、还有更多因素会起作用、例如温度、功率耗散和 PCB 板设计。  

    要进一步了解 TI 电机驱动器电流额定值、请参阅以下应用手册:

    了解电机驱动器电流额定值 

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想了解 IIPROP 感应电流电平、而不是 OCP 电流或 Itrip。 请参阅我的初步问题:

    我在 DRV8231A 数据表中发现建议使用 IIPROPI 峰值电流3mA、因此 AIPROPI 为1500uA/A、这是否意味着 DRV8231A 只能感应2A 电机电流?  

    此致、

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    琥珀色、

    不需要、这意味着我们建议3mA 周围的 IPROPI 峰值电流和2A RMS 左右的电机电流。 这是为了防止驱动器中出现过大的电机电流、并保护 MCU 免受高电流/电压输入的影响。 RIPROPI 根据预期负载电流进行调整、以访问 MCU 中的全系列控制器 ADC。  

    可以在任何范围(仅低侧、不在滑行衰减模式下)检测电流、但如果电流以高于建议值的电压持续运行、则驱动器可能会受到损坏或将会因 OCP 或 OTP 而禁用输出。  

    此致!

    大卫