This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:从 DRV8243-Q1到 DRV8242-Q1的迁移指南

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1354019/drv8242-q1-migration-guidance-from-drv8243-q1-to-drv8242-q1

器件型号:DRV8242-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8243-Q1

大家好、

客户希望在其系统中将 DRV8243-Q1降级到 DRV8242-Q1。 我是否可以知道、除了 MOSFET RDSON 外、还有其他规格差异? 他们是否需要进行任何软件更改?

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:  

    请给我24小时的时间来研究这个问题、并回复给您。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    关闭此线程是因为该线程与电子邮件线程有关同一问题是多余的。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我没有收到您的任何电子邮件反馈。 您可以帮助确认吗? 谢谢!

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    已发送电子邮件。 正在关闭本主题帖。

    此致!

    凯尔蒂