This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:原理图审阅

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1355741/drv8262-schematic-review

器件型号:DRV8262

您好、TI 团队、

为了使用 DRV8262DDVR 栅极驱动器控制48V 直流电机、我设计了具有 PWM 选项的电路、并遵循数据表(DRV8262DDVR)中提供的建议。

我需要查看我的原理图、并从 TI 团队那里获得一些建议。

请向我提供技术人员的邮件 ID。

此致

拉贾阿 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Raja、

    您可以通过插入、图像/视频文件将其直接上传到 E2E 上、

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    请找到随附的电机驱动器部分的图像、即 MCU 提供的所有控制输入。

    请告诉我,如果有任何需要审查的东西。  

    此致

    拉贾阿 R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Raja、原理图中的一切看起来都很好!

     在进行布局时、请查看电机驱动器电路板布局的最佳实践。

    此致!

    雅各布