This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:电流需要多长时间才能稳定?

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1355919/drv8889-q1-how-long-does-it-take-for-the-current-to-stabilize

器件型号:DRV8889-Q1

您好!

当 STEP 信号停止(电机停止)时、电流需要多长时间才能稳定?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    确切时间将取决于您的电机型号、负载、速度和工作电压。  我建议在示波器上探测电机并自行观察。   

    该器件上的输出压摆率(t_SR)可在10V/us 至105V/us 之间进行选择、这将改变输出开启或关闭的速度。   

    此致!

    雅各布