This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:不使用 DRVOFF 引脚与 BRAKE 引脚的连接解决方案

Guru**** 2605055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1354963/drv8718-q1-connection-solution-of-drvoff-pin-and-brake-pin-if-not-use

器件型号:DRV8718-Q1

您好专家

我想跟你谈谈。" 如果 不使用 DRVOFF 引脚和 BRAKE 引脚,如何处理 这些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的提问。

    我们将在下周二向您提供反馈。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)制动引脚应连接到 GND。 请参阅数据表第52页。

     

    2)可以保持打开,但强烈建议至少有测试点或外部上拉电阻器的封装。 如果 MCU 可以通过 GPIO 读取 nFAULT 信号、则效果更好。

    nFLT (nFault)功能将用于调试、将用于调试最重要的信号。 更好地保持在 PCB 上使用 nFAULT 引脚的灵活性。  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的信也谢谢你