This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706S-Q1EVM:关于 SPI SDO 输出电压

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1351874/drv8706s-q1evm-about-spi-sdo-output-voltage

器件型号:DRV8706S-Q1EVM

下面的数据表指出、用于 SPI 通信的 SDO 输出电压(VOH)最小值为"0.8*DVDD@Idout=SPI" 5mA、了解电流减小时压降电压降低是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    是的、正确。 如果 SDO 上的负载电流增加、SDO 可能会低于0.8*DVDD。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的回答。
    您能向我展示一下1mA 的 SDO 输出电压吗?
    (实际上、电流大约为30uA、5mA 过大、因此我想使用一个修改后要求的值。)

    我目前使用的 CPU 的最小输入电压值与 VDD * 0.8相同,所以我想在设计中留有一定的余量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    1mA 测量数据不可用,但我可以说 DRV 相对于 VDD * 0.8甚至5mA 有足够的裕度。

    对于>30个测试数据,它是>5.0V,即~* VDD * 0.9 @VDD = 5.5V。

    此致

    森田真也  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
    您是否可以了解您响应的30段数据是温度条件等最差要求的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我再问一个问题。
    还请告诉我 SDO 的当前状况。
    了解5mA 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    是,>30个数据~VDD 处于最坏温度条件下。

    这是5mA 条件。

     

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请告诉我最糟糕的情况。
    温度条件:请告诉我温度条件。
    电源电压:5.5V
    流出电流:5mA
    请告诉我这次测量条件最差的原因。
    另外、是否很难接收30份数据?

    您还能介绍一下与数据表中写入的0.8* VDD 条件之间的差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    最坏情况出现在较高温度150C、5mA 负载、电源5.5V 上。 原因是器件性能导致高温。 我们无法分享更多详细信息。

    数据表最小/最大限制有一些裕度。  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的回答。 很抱歉、我多次了。

    是否很难获取仅有关30个典型值的平均值和标准偏差的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的提问。 我们将在下周二审查并向您提供反馈。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    平均值为5.326V。 标准偏差= 0.0032V

    即使是6sigma,>5.0V,即0.9*DVDD。  

    此致

    森田真也