This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428E:是否锁定或损坏? 芯片在下电上电时不复位使其失效

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8428, DRV8428E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1357018/drv8428e-locked-out-or-damaged-chip-does-not-reset-on-power-cycle-acts-dead

器件型号:DRV8428E
主题中讨论的其他器件: DRV8428
控制逻辑。 采用以下配置:
1-VM=+12Vdc、16-nSleep=+3.3VDC、11-DECAY/TOFF=GND、R1=10k、R2=3.3K、Vref =~Ω 8188V。
使用以下真值表:
几次尝试步进后、驱动器熄灭、不再工作。 这现在是我体验过的第二个芯片。 重置电源不会使芯片处于静止状态、似乎已被锁定或损坏。 在第二个芯片上、我还在使用四个 LED 安装电机之前进行了测试、以展示两个电桥的极性、该芯片工作正常、直到连接电机后再次获得第一次测试的结果。 我的同事现在也有5个芯片使用不同的 Vref 值在相同的条件下停止工作。 请告知如何继续。
提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mitch、

    大家都知道、该器件应该足够能够旋转步进电机。  

    这是在您自己的电路板上还是 我们的某一个 EVM 上? 您是否有可用于测试的 EVM 之一?

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用自己的分线板、其底部焊盘连接到 GND、然后安装在试验电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mitch、

    哦、好了、它是通用的 HTSSOP-24分线板吗?   

    我们的器件需要将一些电容器尽可能靠近器件放置。  如果是试验电路板上的分线板、则这些电容器距离器件相对较远、这可能会导致一些噪声或振铃、从而损坏器件。   

      

    您的器件上的完整器件型号是什么?  该器件有一些经常会混淆的可订购产品(与常规 DRV8428一起)、请确认您将 DRV8428E 作为器件顶部的器件标识。  原因是 E 与 P 与8428各支持不同的控制方案。   

    您是通过 TI 还是 授权经销商订购的?  我们要确保没有假冒器件。   

    订购 EVM 可能是您充分发挥器件潜力测试器件的最佳方法。  您可以移除接头引脚左侧的任何0欧姆电阻器、然后使用跳线将您自己的信号跳转到器件引脚。  

    此致!

    雅各布