This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:阻性负载测试

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1356991/drv8245-q1-resistive-load-testing

器件型号:DRV8245-Q1

你(们)好。

客户计划使用电阻负载来测试以下各项的功能: DRV8245-Q1

目的是检查 OUT1和 OUT2的输出是否正常。

计划利用 2S2P 1.5 Ω/40W 水泥电阻器进行测试。

=> H 桥:8A (导通一秒钟、周期时间待定)

我想知道它是否会起作用吗?

如果您有其他建议、请与我们分享。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、

    是的、这会很好。  实际上、如果我们希望避免 BackEMF 对测试产生影响、我们的团队通常会以这种方式在器件上测试负载。

    请注意、功率电阻器不会产生电机的反电动势效应、并且您不会像看到电机那样出现启动浪涌电流。  是的、能够很好地测试器件。

    此致!

    雅各布