This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:有任何关于如何禁用或修改 nsleep bevahiour 的想法。 无逻辑电平的独立电路板。

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1356884/mct8316z-any-idea-how-to-disable-or-modify-nsleep-bevahiour-stand-alone-board-without-logic-level

器件型号:MCT8316Z

您好!

我想构建一个紧凑的独立式 BLDC 驱动器、其中 MCT8316Z 仅将 VM 24V 用作电源输入。 集成降压稳压器非常出色、但如果 nsleep 处于低电平将无法启动。

如何在没有控制器的情况下绕过它并手动清除 nfault? 比 VM 上的分压器更智能的想法吗?

谢谢

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您不需要 睡眠模式功能并且需要 MCT8316Z 上电至待机状态、则只需 将 nSLEEP 引脚连接 到 AVDD 3.3V (如果您打算在 tRST 20~40us 内手动将 nSLEEP 驱动为低电平以重置故障、则可以使用上拉电阻器连接到 AVDD)。

    您是否希望使用 MCT8316Z 的 SPI 型号或硬件型号?

    如果使用 SPI 型号、您或许可以将故障模式配置为自动重试模式(例如 OCP_MODE = 1b、 MTR_LOCK_MODE = 1b)。 电机锁定故障重试时间也可通过 MTR_LOCK_RETRY 进行配置。 有关 SPI 型号上的故障操作和响应、请参阅表8-8。

    此致、
    埃里克·C·