This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350R:随机故障信号

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1356765/drv8350r-random-fault-signal

器件型号:DRV8350R

DRV 故障引脚从故障引脚发出随机故障信号、使用故障寄存器进行检查时、这些信号显示0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naman:  

    感谢您的提问。   

    您能否提供有关器件设置、测试条件 和应用的其他信息、以帮助我们更好地了解该读数的来源?

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 DRV 提供10K 的外部上拉电阻器、并向控制器读取此引脚的输出;每当我们使用 DRV 驱动 BLDC 电机时、在加速时、FAULT 引脚会向 MCU 发送故障信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naman:  

    您能帮助列出您正在使用的器件参数吗? (  VDS 频率、IDRIVE 设置、PWM/过流设置)、并提供原理图(如果可用)?

    如果在加速时发生此问题、我首先建议将 IDRIVE 设置为最低电流设置(如果尚未设置)、因为器件的开关速度可能过快、导致潜在过压和过流故障。   

    此致、

    -约书亚