请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 大家好、
对于在相同应用环境(相同输入电源、相同负载、相同温度、相同电机转速)下工作的 DRV8889A-Q1、 扭矩计数的变化范围是多少? BYD 在不同的 DRV8889A-Q1下具有不同的扭矩计数值(差异为3)。 谢谢!
Br
加为
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于在相同应用环境(相同输入电源、相同负载、相同温度、相同电机转速)下工作的 DRV8889A-Q1、 扭矩计数的变化范围是多少? BYD 在不同的 DRV8889A-Q1下具有不同的扭矩计数值(差异为3)。 谢谢!
Br
加为
嗨、Jiawei、
具体变化将取决于步进电机。
请参阅此应用手册、了解如何调整器件以获得出色的 TRQ_CNT 性能、以及它在输出方面不会产生太大变化的一些情况: 使用 DRV8889-Q1进行无传感器失速检测
您是否想了解失速状态与正常运行状态等变化情况? 还是器件之间存在差异? 电机之间的变化是怎样的?
此致!
雅各布