This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:固件在 MSP-EXP430F5529板中不起作用

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350H-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1357678/drv8350h-evm-firmware-does-not-work-in-msp-exp430f5529-board

器件型号:DRV8350H-EVM

您好!

评估板(DRV8350H-EVM)工作正常(与 GUI DRV8350x EVM 通信)

但当我将同一固件刷写到 MSP-EXP430F5529 (具有相同的 MCU)中时、 GUI  DRV8350x EVM 不会连接

错误:Lounged device DRV 8350H 与目标设备不匹配无  

Br

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Peter、

    您是使用我们的固件还是您自己的固件?

    GUI 屏幕显示什么?

     您可以附加屏幕截图吗?

    此致!

    阿克沙伊