This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:DRV11873相关问题

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1357766/drv11873-drv11873-related-issues

器件型号:DRV11873

您好,

DRV11873高温上电(温度约为40摄氏度)、电源12V、不提供 PWM 信号、电机将旋转、旋转方向不确定。 请帮助分析原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    感谢您将此问题发布到此处。

    我将在本周结束之前回复您。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里